This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:连续输出电流规格

Guru**** 2525670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207475/ucc27624-the-spec-of-continuous-output-current

器件型号:UCC27624

您能否提供连续输出电流的规格? 我们关注的是 IC 的温升、这取决于持续电流能力。

您是否还可以提供温度上升曲线?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通过使用 P = I2*R 并将其用作 R,您可以得到一个很好的估计值:

    以下是我根据数学估算得出的曲线、假设您是拉电流而不是灌电流。

    DGN 封装具有更好的散热性能、因此它理论上可以处理更多的电流。  

    这实际上不是栅极驱动器 IC 的设计目标、我们也没有包含此驱动器规格。 估算不包括内部 FET 参数在升温时的变化方式。 我也不包括在300mA 时相当重要的压降。 基本上、UCC27624可以支持300 -400mA、但无法保证性能。

    谢谢。

    A·M·