This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320器件 ID 协议的结构是什么?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204725/ucd90320-what-is-the-structure-of-the-ucd90320-device-id-protocol

器件型号:UCD90320

可能与之相关的人员、

我们使用一个 UCD90320器件并且想要使用 GUI。 不过、我们发现当 GUI 使用器件 ID 协议(MFR_SPECIFIC_45、命令地址0xDF)发送扫描时、它会与其他一些器件发生冲突。 您知道此命令的工作原理吗? 什么是事务序列?

谢谢!
大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您指的是0xFD、而不是0xDF。  

    如果同一 I2C 总线上还有其他也支持0xFD 命令的器件、则可以让 GUI 跳过这些器件的地址以避免冲突。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我看到了这一点、但我们正在尝试构建一个 I2C 桥接器。 因此、我们需要了解0xFD 事务的结构。

    该文档提供了 PMBus 命令指南、

    UCD90320序列发生器和系统安全控制器 PMBus 命令参考(修订版 C)(TI.com)、我将查看第10.43节中的32字节回读值。

    命令如下所示:

    从地址

    从地址

    ......

    问题:

    UCD90320是否使用保留的 I2C 器件 ID 命令0xFD? (请参阅 I²C -维基百科, 7位地址空间中的保留地址)

    此 PMBus 命令的特定 I2C 命令序列是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    "对不起,我不知道该怎么说。"

    我不知道您的问题是什么。

    0xFD 是读取块命令、请参阅 SMBus 规范。

    此致

    颐和