This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相降压建议

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206708/inverting-buck-recommend

主题中讨论的其他器件:LMR43610-Q1、LMR36503

大家好、

我想找到一个支持以下条件的降压稳压器。 背景是、我想使用它来输出-20V。 我在 TI.com 中找不到合适的器件。 实际输入电压为2.5-5.5V。 在稳定运行条件下、最大输入应超过5.5V+20V = 25.5V。   

VIN = 2.5-25V。

Iout = 20mA。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里有更新吗?  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter  

    很抱歉回复延迟。  我担心启动会出现问题、因为我们的大多数器件的 Vinmin 大于2.5V。

    LMR43610-Q1的输入电压范围为3~36V、LMR36503 的输入电压范围为3~65V。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的支持。

    此致、

    彼得