This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:推荐反相降压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207655/lmq66430-inverting-buck-recommend

器件型号:LMQ66430

大家好、

我想找到一个支持以下条件的降压稳压器。 背景是、我想使用它来输出-20V。 我在 TI.com 中找不到合适的器件。 LMQ66430的最低输入电压为3V。 我的输入电压为2.5V-5.5V。 在稳定运行条件下、最大输入应超过5.5V+20V = 25.5V。   

VIN = 2.5-25V。

VOUT =-20V。

Iout = 20mA。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter  

    我已在另一个线程中回复您、让我们保留在一个线程中。 您可以关闭此窗口吗?

    谢谢!