This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65140-Q1:我们是否可以不使用升压转换器?

Guru**** 2813865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65140, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206300/tps65140-q1-can-we-don-t-use-the-boost-converter

器件型号:TPS65140-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65140TPS65131

大家好、

我的客户仅使用正负电荷泵和 LDO +18V 和-11V。 它们不需要升压转换器输出。 但我看到 SUP 引脚需要连接到升压输出。 那么 、我们能不能使用升压转换器、如何处理引脚端接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    LDO 和电荷泵需要由 SUP (升压输出)供电、以便无法禁用。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢。

    对于4个轨、+18V、-11V、+-6.2V、我建议客户使用 TPS65140和 TPS65131。 您有更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    我将搜索我们是否 有更好的解决方案、我想知道您是否可以分享客户的 LCD 面板数据表、以便我参考更详细的规格要求?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patick、

    请帮助查看原理图。 如果它们未将升压输出连接至负载、对吧?

    这是 LCD 面板数据表。 请帮助检查是否有更好的解决方案:

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1--P4.LCD-Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    升压输出可以连接到空载。 我将看看我们是否有更好的解决方案、并在稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    抱歉、我们没有比这更好的具有两个正输出和两个负输出的解决方案。

    Br

    帕特里克