This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双±200V 输出电源解决方案

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207485/dual-200v-output-power-solution

您好,团队:

  我的客户正在寻找  不带  变压器 电源的双通道,200V 或±100V 解决方案±您能提供一些建议吗?

  输入12V、输出±200V 或±100V,0.1A 就足够了。  

  希望得到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    任何 PWM 控制器都可用于生成升压或反相升压转换器。有关如何完成此操作、请参阅以下应用手册(SNVA856B)。 UCC28C50 可能是实现这一目标的良好解决方案。 在没有基于变压器的解决方案的情况下、您将需要两个控制器。 一个用于升压、另一个用于反相升压。  

    我希望这可以回答您的问题。