This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:布线权衡

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207186/bq27426-routing-tradeoffs

器件型号:BQ27426

大家好。

BQ27426采用微型封装、它需要3/3mil 的容差来对其进行布线。

目前、我正在使用这种电量监测计进行设计。 该设计包含一个相对较大的(97*137mm) 4L PCB、除此电量计外、所有位置均符合6/6mil 的公差。

我想知道如果我们不使用 GPOUT 功能、是否可以通过 GPOUT 引脚(焊球 A1)路由 VSS (焊球 B2)。 以这种方式:

其他的方式也存在,如额外的基板或与印刷电路板的房子谈判的价格。 但我想知道我拥有的每一个选项。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的官方建议是将 GPOUT 连接到 uC 上的 GPIO、因为尽管叫它名字、此引脚在关断期间还用作输入来唤醒电量监测计。

    如果您永久将电量监测计连接到 GND 并且发出关闭命令、则您必须实际断开电量监测计并将其与电源重新连接、以便再次启动电量监测计。 这通常是不可接受的风险、可能导致最终用户产品上的监测计无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、如果没有 GPOUT、就无法使用 SHUTDOWN 模式。 假设设计中不需要关断模式、睡眠模式(甚至正常模式)就足够了。 是否存在其他限制、例如 POR 后 GPOUT 上的逻辑"1"、这可能会损坏 IO 内部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPOUT 被执行为一个通用 GPIO、此 GPIO 被硬件初始化为输入。 此外、电量监测计固件实际上会将其专门配置为前几行代码中的输入、因此它在 POR 后不会驱动逻辑1。 我想强调关断问题。 该重点基于实际的终端应用、在这些应用中、 由于 GPOUT 无法切换、监测计无法在没有良好启动方法的情况下无法运行、这是一个巨大的问题。 如果您想要执行的操作、您必须注意、电量监测计可能会关闭、并且无法运行  仅使用软件 不可恢复、除非您以物理方式断开并重新连接电量监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 关断锁定的可能问题已清除。 我相信额外的基板会比软件砖化的 BGA IC 好得多。 感谢您的澄清。