This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:如果将 EN 引脚悬空、会发生什么情况?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, TPS745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205724/tps745-q1-if-floating-the-en-pin-what-will-happen

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS745

您好、TI 专家。

我们将 TPS74501 EN 引脚连接到 IOC IO、没有上拉或下拉电阻器、是否正常? 如果 EN 引脚悬空、将发生什么情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    感谢您与我们联系。  

    禁用 EN 信号时、TPS745-Q1具有内部下拉电阻。 当需要 EN 时、EN 可以连接到另一个信号。 如果不需要 EN、则将其连接到 LDO 的 VIN。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的反馈。

    如您所说、TPS745具有内部下拉电阻器。 请参阅下面的屏幕截图、我们不需要添加外部下拉、对吧?

    此致

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    这是不需要的,但也没有伤害。 这只是设计偏好、 另外、我注意到 EN 上安装了电容器。 我们的 EN 无需安装电容器。 我们看到 RC 会在 EN 信号上产生 RC 延迟、但它不是必需的。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢。