This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:验证某些寄存器设置值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206800/bq27426-validation-of-some-register-setting-values

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 工程师:

1、子类 ID:36,偏移:7

为什么默认值 设置为5℃?

当5°C 发生温度变化时、RM 和 FCC 的变化量是多少?

我认为设置值越小、精度就越高。 不缩小尺寸的原因是什么?

2、子类 ID:80,偏移:20

RES V Drop=50mV 是在什么基础上设置的?

3、子类 ID:80,偏移:68和70

差值电压的定义是什么? (Δ 电压是否是从未放电状态放电时电压的变化?)

什么是差值电压用作参数? (这是放电容量的计算参数吗?)  

设置 Min Delta Voltage=0mV 的基础是什么?  

设置"Max Delta Voltage=200mV"的基础是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:电池行为是温度的函数。 如果温度变化量超过 DODatEOC Delta T、那么电量监测计将重新估算 FCC 和 RM。5DEG.C 是选择用来在温度变化时捕捉 FCC 和 RM 显著变化的阈值。 如果您将其设置为较低的值、则电量监测计将更频繁地运行放电仿真(而不是必要的)、从而导致功耗增加。 如果将其设置为较高的值、则如果温度变化小于该限值、则电量监测计不会充分调整 FCC 和 RM。

    #2:电量计计算内部电池电阻的压降。 该压降必须超过此 RES V Drop 阈值才能符合电阻测量的要求。 这是 确保电阻计算质量的检查点。 50mV 的基础是 TI 在算法和模拟前端开发期间的实验数据。

    #3:监测计测量由于负载尖峰而导致的电压突变并记录它们。 它会使用这两个参数来限制该测量值。 然后在放电仿真期间将 Delta Voltage 添加到 Terminate Voltage 以调整负载尖峰的容量预测。 默认为0mV、因此无论负载如何变化、都不会调整终止电压。 选择200mV 是为了避免干扰导致监测计严重低估容量。

    TI 有许多参数限制算法的某些方面、例如最小/最大 Delta 电压或 RES V DROP、这是因为该算法在实际系统中必须非常稳健。 没有这些限制、它无法解读虚假测量误差或干扰、因为这可能会损坏监测算法。 这些参数大多数默认配置基于 TI 在算法开发期间收集的经验数据、并且在很多情况下无需调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢!