This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947 -- Cout 电容

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207534/tps25947-tps25947----cout-capacitors

器件型号:TPS25947

您好、专家!

在 TPS259472ARPWR 的  μF 表第43页中:IINRUSH (mA)= SR (V/ms)×COUT (μ F) = 0.6 × 470 = 282 mA

Cout 是否包括 TPS25947 OUT 引脚上的总电容? 例如、如果输出电压为12V、Cout 是否包含靠近直流/直流输入端12V 的电容器、还是仅包含直接连接到  TPS25947 OUT 引脚的电容器?

连接到直流/直流输入端的电容器相加可能超过470uF。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    感谢您的联系。 我们将不得不考虑输出端的总电容、而不仅仅是放置在靠近电子保险丝的电容、其中包括直流/直流输入电容。  

    此致

    G·库纳尔