This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:问询 HD3SS3220 + TPS25910 (我们使用了 Synopsys USB IP)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206615/hd3ss3220-inquiry-hd3ss3220-tps25910-we-used-synopsys-usb-ip

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TPS25910

尊敬的:

我是一名 SoC 硬件 工程师。

我是第一次负责设计 USB 3.0 IP 并实现使用 Type-C 连接器的系统。 因此、这些内容可能有点初级、但请予以回答。

我们当前正在开发 SoC、并且要为此项目使用 Synopsys USB 3.0 IP。 (控制器 IP + PHY IP 都是 Synopys USB IP。)

目前、USB 控制器将支持 DRD 模式。


我们计划使用 TI 的 IC 芯片来支持 Type-C 连接器。

我们目前正在尝试使用 HD3ss3220 (具有超高速2:1多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器)和 TPS25910 (具有可编程浪涌压摆率的6.5A、20V 集成热插拔)组合。

我对此有疑问。

(1)(1) HD3SS3220产品说明书

(1-1)由于我们支持 DRD 模式、我们认为其配置方式应与数据表"8.2典型应用、DRP 端口"相同。 我对吗?

(1-2)我们查看了章节图"8-1"。 使用 HD3SS3220DRP'的 DRP 应用。 纵观这张图、我们首先确认 HD3SS3220DRP 的某些信号连接到了 USB3和 PMIC。
(INT#、ID、VCONN_FAULT#)
我知道该信号应该通过实际的 GPIO 连接到我们的 SoC。 我对吗?
您是否能够通过 I2C 接口处理这些信号?

(1-3)在图中为"USB VBUS 开关"。 基于之前查询的论坛、我确认大家可以在 USB VBUS 开关上使用 TPS25910。 我对吗?
查看 TPS25910数据表时、发现图8-1中显示的信号存在差异。 这个图中包含了其他 IC 芯片吗?

(2)与 USB 控制器 IP 信号相关的

如果您查看 Synopsys USB 用户指南、我们已确认需要将两个信号连接到 VBUS 开关。

这两个信号如下。

- HUB-VBUS_Ctrl (输出信号):连接到 VBUS 交换机的输入端。
信号描述如下。
端口针对每个下行端口的功率控制。
■0:VBUS 关闭、1:VBUS 开启

- HUBLE_PORT_OVERVISION (输入信号):它需要接收 VBUS 开关的输出。
下面是信号的说明:
这是根集线器端口的每个端口过流指示:
■0:无过流、1:过流

我查看了 VBUS 开关(TPS25910)数据表、但我觉得不需要与信号连接。 您是否碰巧需要该信号连接?
(首先、我向 Synopsys 询问了此事、但我也要求 TI 公司进行仔细检查。)

我相信、通过 TI 积累的数据、我有一个针对 Synopsys USB IP 和 Type-C 支持的解决方案。

请根据您的体验回答这个问题。

(+添加)

我将上传文件来解释我们的当前情况。

我希望这份资料能帮助你对我的询问有所了解。

请给我一个答案。

e2e.ti.com/.../usb_5F00_type_2D00_C_5F00_ti.pptx

谢谢。此致、

三公市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    这是我在 TI 论坛上第一次写这篇文章。

    如果答复已送达、我会收到一封电子邮件通知吗?

    谢谢。此致、

    三公市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、一旦 TT 更新、您将收到一封电子邮件通知。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 HD3SS3220

    1.1是

    1.2 ID 不需要 GPIO、可以直接使用它来控制 VBUS 开关。

    1.3您可以使用任何 VBUS 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ID 低电平和集线器 VBUS 高电平、以打开开关

    Vconn 应该相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的答复。

    你的回复帮助了我很多的理解。

    谢谢。此致、

    三公市