This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C20:规格

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50, TPS56C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206967/tps56c20-specs

器件型号:TPS56C20
主题中讨论的其他器件:TPS542A50

降压稳压器是否允许3.3V 输出? 我觉得 在这方面存在相互矛盾的信息。 在 表5后的数据表中、显示"对于更高的输出电压、可以通过添加与 R5并联的前馈电容器(C6)来实现额外的相位升压"。 我认为基准电容器是错误的。 选择 前馈电容器时有什么指导原则吗?

使用本应用手册中的公式5选择电感器: 降压转换器功率级的基本计算(修订版 B)时 、我得到的最小值为4.29uH、但我不确定是否建议使用此元件。 (电流为3A、纹波电流为40%。)


通过本应用手册、您可以看到、 对于基于 I2C 的直流/直流稳压器、可通过一种实用方法实现更高的输出电压(表2、代码50、二进制10100010、十六进制 B2、 Vout3.30)提供的信息、 但我想再次检查这是否仅使用外部元件可以实现、以及选择所述元件应该使用哪些指南?  

我可以使用提供的模型在 PSpice 中对其进行仿真吗? 或者是此型号仅支持1.87V 输出?

谢谢!