This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:外部栅极驱动器信号引脚额定电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A, LM5177EVM-HP, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206699/lm5177-external-gate-driver-signal-pin-voltage-rated

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件:UCC27201A、、

根据 演示板的原理图如下:

这样、驱动器 HI 引脚到 VSS 的最大耐受电压是否会达到 Vcc+Vsw?

如果存在、则可能超过驱动器 HI 引脚的耐受电压规格。

ucc27201a 是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否分享此电路板原理图或用户指南的链接? 它看起来与 LM5177EVM-HP 不同。 我们期待收到您的回复。

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP41023E1_2800_001_29005F00_Sch_5F00_ext-dirver-and-bias-power1.PDF

    供参考。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是 LM5177在使用外部栅极驱动器时的数据表所报告的内容:  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying-Hsiu:

    感谢您与我们联系!

    它看起来像是 EM 所指出的 LM5177上的 HO1_LL 引脚。 我们不是将 HO1连接到 UCC27201A 的 HI 引脚、 HO1_LL 将外部栅极驱动器与 LM5177配合使用时应使用。 由于这是一个逻辑电平输出、您将无需担心 UCC27201A 的 HI 引脚损坏。

    此致!

    亚历克斯 W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有注意到 LM5177数据表上有一些升级。

    在旧的数据表中、引脚8和引脚9是零引脚、这让我感到困惑。

    它现在看起来很合理。

    感谢您的回复!