This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563240:高侧 FET 过流保护

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203754/tps563240-high-side-fet-over-current-protection

器件型号:TPS563240

团队、您好!

正如我在 TPS563240上看到的、它具有高侧 FET 过流保护。 因此、当电感器饱和线时、我将器件更改为 TPS563240、它就得到了解决。 但我对它有好奇的东西。

1.高侧 FET 过流保护是如何工作的? 我知道它会关闭1uS、让我们降低电感器和高侧 FET 上的电流。 但想知道 IC 内部的运行情况。 你能为我解释一下吗?

2.可以看到很多 BUCK 器件没有高侧过流保护。 我知道为何降压转换器不具有高侧 FET 过流保护、或者为何不具有高侧 FET 过流保护吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwack:

    我们的团队 会尽快给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,郭

    很抱歉耽误你的时间。 请查看我的以下评论:

    1.此器件内有一个电流检测电路、用于检测 HS FET 电流、然后转至 TPS563240中的比较器。

    2.通常 DCAP 错别字没有控制环路的电流感应电路、如果我们添加电流感应电路、则可能会花费额外的裸片尺寸。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石