This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:补偿

Guru**** 2624425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207361/tps552892-compensation

器件型号:TPS552892

大家好、

您是否会为我推荐一个补偿网络、因为我找不到该器件的 webench 或 Excel 工具、

输入电压=20V

VOUT=12V、

Iout=5A 时

L=3.3 μ H

Cout = 120 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我可以问应用程序和客户是什么吗? 输入电压范围是多少?

    由于直流偏置、MLCC 电容会大幅降低、因此有效输出电容将小于120uF。

    您可以使用附加的计算工具。

    e2e.ti.com/.../TPS552892-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    此致、

    布莱斯