This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:IC 中消耗的 TPS61043电流

Guru**** 2503905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206166/tps61043-tps61043-current-consumed-in-the-ic

器件型号:TPS61043

例如、我想在20mA 发光一个 LED。 (如果输出为20mA)。
该 IC 中是否消耗了任何其他电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seiya:

    我想您已经列出了所有电流消耗。 我想知道如果您只需要获得20mA 输出、为什么您会关心这些电流?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、20mA 可能是1mA 或4mA。

    那么 TPS61043的工作功耗可能占很大比重、我想对此进行一下检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seiya:

    我想您已经列出了所有大电流消耗。

    Br

    帕特里克