This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] APD 驱动器升压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207530/boost-for-apd-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61391、LM5157、LM5158

来自 BCC 的专家、您好!

我正在寻找一种能够将电压从~5V 升压到~120V 以驱动 APD 的器件。 现在的典型解决方案似乎是升压至~40V (例如 LM5157/TPS61391)、并使用倍压器(二极管+电容器)。 我知道对于较高的输出电压、占空比存在挑战。 但是、有没有任何解决方案或技术可以减少外部二极管和电容器?

APD 驱动器的明星器件(是 TPS61391吗?) 或者我们是否正在定义任何新的相关器件? 如果不适合在线讨论、请通过电子邮件与我联系。 非常感谢!

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 目前、我们建议使用 LM5157/LM5158或 TPS61391来添加倍压器。 根据客户的偏好、另一种选择是将反激式拓扑与 LM5157/LM5158结合使用。 如果需要进一步支持、请告知我们。  

    此致、
    EM