This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2754:规格检查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2754, LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205678/lm2754-specification-check

器件型号:LM2754
主题中讨论的其他器件: LM3643

您好!

我们是否可以知道以下说明、LM2754是否可行?

1.输入电压=3.3V

2.输出电压=2.5V

3. 500mA 电流: LED 每通道,总共需要4通道。

或者有更多合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    LM2754的适用范围除了800mA 最大输出电流。 您是否在寻找4 x 500mA /通道、以便实现总共2A 的最大输出? 我们目前没有这样的高电流4通道降压解决方案。 LM3643等一些闪光灯 LED 驱动器具有电流容量、但用作升压转换器、仅用于双通道。