This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:即使充电电流仅为终止电流的一小部分时、充电也无法终止

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207526/bq25887-charge-not-terminating-even-when-charging-current-is-a-small-fraction-of-the-termination-current

器件型号:BQ25887

好的、我的充电器一直在充电。   它不会停止。   现在、电流是来自工作台电源的50 mA、我正使用它馈电。  这是一个独立的产品、因此我从未查询过寄存器、也未对其进行更改。  我可以查询寄存器、但这需要我汇编一个快速程序才能做到、即使我当前的设计中具有用于启用寄存器的接头引脚、我也不需要查看所有这些。

我想了解一下是否存在无论充电电流如何都不会终止电池充电的情况。

为了完整起见,为了收集所有的建议,我将提供我的原理图。   我认为(ahem)这或多或少是数据表针对该应用所描述的:


这是我的布局。   4层电路板、所有平面都是 GND 平面、但我将它们剥离、以便您可以清楚地看到底层。  除电池座外、所有组件均位于顶端:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了注意、 原理图中的 R3、R4、R6和 C3位于电路板的中间、我希望这不会引起问题。  它们之所以位于此处、是因为我认为这是检测温度问题的最佳位置。  此外、J2和 J3是单独的电池座。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我撰写此论坛帖子不久后、器件已切换到不充电模式。   我想这可以解决这个问题。