This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:PWM 占空比不稳定

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206473/tps62816-q1-pwm-duty-cycle-unstable

器件型号:TPS62816-Q1

海量专家

我的客户应用场景如下所示:

输入电压:5V 输出电压:0.85V 最大输出电流:3.5A  f=1.8M rf=100k    

L=220nH 输入电容: 30uF+100nF 输出电容:4*22uF 模式引脚连接到 Vin (FPWM 模式) CSS=47nF

满载时加电、SW 将不稳定、如下所示:VIN=4V Iout=3.5A

增加输入电压:VIN= 5.5V、Iout=3.5A

我想它与比较器有关、因此我将100K 更改为10K、然后不会出现上述问题、但比较器1不适合客户、因为比较器1‘s 输出动态不够好。 因此、客户需要选择比较器2。

我的问题是:

1、为什么会有上述问题?

2.如何让设备在 Comp 2上工作,而不存在上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟

    我将介绍波形和 BOM、并在下周初为您提供反馈。

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟

    非常感谢您的耐心等待。 我尝试使用我们的 EVM 和您提到的 BOM 值来重现您的问题。

    COUT = 4x GCM31CR71A226KE02。

    但是、我无法看到您在图片中显示的占空比变化。 可能是有效电容低于84.7uF (72uF/Vout)。


    您是否愿意分享有关您的设置的更多详细信息?

    1.电感器和电容器的器件型号
    2.印刷电路板布局图像或文件
    3.您使用的是哪种负载? 纯电阻器?

    VIN = 5V Vout= 0.85V RCF = 100kΩ Iout= 3.5A

    VIN = 5V Vout= 0.85V RCF = 100kΩ Iout=0A

    此致
    纳尔逊