This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:5V 电路设计检查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206998/lmr16020-5v-circuit-design-check

器件型号:LMR16020

我对此不熟悉、并一直按照数据表设计我的第一个直流/直流转换器。 我们 放有 LMR16020的大负载、这就是我使用它的原因。

我需要5V 输出来为 Pi Pico 供电。

我的原理图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dieter

    我稍后会看一下并回复您。 您能介绍一下您的 Vin 范围是多少?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    Vin 范围为24-48V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dieter

    感谢您的快速回复、我会检查并稍后回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dieter  

    该电路看起来不错、但建议在 Vin 和接地之间添加一个2.2uF 或3.3uF 的 Cin (与 CIN1并联)。

    此外、希望大家知道、我们还有 Webench https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/133?VinMin=7&VinMax=36&O1V=5&O1I=2&base_pn=LMR16020P&AppType=None&Flavor=NA&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=NA&VoltageOption=NA 和 l 来帮助您进行设计。

    谢谢、此致。