This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:将负载开关用于测量电机驱动器的电源电压(VM)

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251, DRV8835, TPS22810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206716/tps22810-using-load-switch-for-motor-driver-supply-voltage-vm

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:TPS61251DRV8835

尊敬的 TI 技术支持团队:

我设计了一个 由1S Lipo 电池供电的电路板。 我正在使用 TPS61251将电池电压转换为+5V、以便为电机驱动器和一些传感器(传感器需要 VCC = 5V)供电。 在 反电动势事件期间、我使用5.1V 齐纳二极管(MMSZ5231)钳制5V 线路、这样、特别是不会损坏传感器(并且也不会超过 TPS61251 Vout 绝对 Vout 额定值)。 电机驱动器是 DRV8835、用于控制2xDC 电机。 2个直流电机在运行期间最大消耗800mA。 我已将原理图附加到该主题中。  

在之前的设计中、我尚未使用负载开关。 接通电源后、系统按预期工作。 当我关闭系统电源、旋转/续流直流电机轴时、直流电机产生电压(在 VM 线路上)、并且连接到5V 线路(VM 线路)的一些 LED/传感器开始工作(例如、LED 亮起、但在电源断电时必须熄灭)。 现在、我计划使用负载开关、该开关会在断电时断开 VM 线路与5V 线路的连接。 关于将 TPS22810用作负载开关、我有以下问题。

1. TPS22810的 EN 信号施加于另一个直流/直流转换器输出(+3V3)。 在向 TPS22810的 Vin 输入施加+5V 电压之前、向 TPS22810施加 EN 信号是否有任何缺点?

2.当电源关闭时, TPS22810的 EN 和 Vin 会变成低电平。 在断电期间、如果由于反电动势而旋转直流电机轴、TPS22810的 Vout (VM 线)将会充电至某个电压。 如果将 Vout 充电至0.3V 及以上,由于 Vin 为零伏(断电,EN 为低电平),它是否会违反组件的绝对最大额定值(绝对最大 Vout 电压为 min (Vin + 0.3,20))? 还是在 EN 为高电平时、绝对最大额定值对于正常器件运行有效?

3.我没有在 TPS22810的输出端使用负载电容。 为了计算 TPS22810的 Rqod 和 CT、我考虑了 连接到电机驱动器 VM 线路的10uF 电容器值。 我是否应该为 TPS22810的输出电压使用负载电容器?

4.如果您认为 TPS22810不适用于我的情况、您对我的应用有何建议或方法可以在断电时断开 VM 线路?  

提前感谢您的帮助、

此致、

艾哈迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:  

    感谢您提供原理图!  

    我明天会让你知道我的评论。  

    感谢您的耐心。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:  

    感谢您的耐心。  

    1. 我们建议对 Vin->Von. 这是为了确保器件在启用之前充分偏置。 在 VIN>-VON 之外进行时序控制可能会影响长期可靠性。 这意味着该器件可能会在高应力寿命测试后出现早期故障。 此外、建议运行条件表示 VIN 大于2.7V。  此外、在最大绝对温度范围内运行并不理想、因为数据表规格中可能存在显著变化(时序、导通电阻、对输入的响应等)、因为这些变化都是在建议的运行条件下进行的。  
    2. 该器件没有任何固有的反向电流阻断功能、因此可能会有电流回流过体二极管
    3. 现有输出电容应该
    4. 我们还有其他具有集成反向电流阻断功能的负载开关器件、可在以下位置找到: https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#~p2192=Reverse%20current%20protection

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您提供 详细答案并说明问题。

    我将查看您提供的链接中的组件。 我还将搜索一些分立式解决方案。

    此致、

    艾哈迈特