This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:开路检测

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206603/bq77207-open-wire-detection

器件型号:BQ77207

您好!
我们希望了解更多有关开路检测工作原理的信息。
特别是电芯1。  如果电池1由于低 SOC 和/或高负载电流而保持0.5V 超过4秒、OW 会跳闸吗?  
开路定时器是否与 OVP/UVP 相同?  为什么电芯1与其他电芯不同?
关于迟滞、如果 OW 超过600mV、便会立即恢复?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我与我们的系统工程师谈到了计时器、他提到、一旦检测到 OW、计时应该非常快、在数据表中所述的4秒范围内。  如果电池电压变为如此低、则 OW 可能会跳闸。 是的、OW 将立即恢复。  

    电池1 OW 是不同的、因为器件不能远低于 VSS、因此所需的电压需要稍高一点。  

    明天我将尝试在低于0.5V 的条件下测试电池1、看看它的行为如何。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件继续。 闭合螺纹。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙