This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:热指标

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206238/tps3850-thermal-metric

器件型号:TPS3850

大家好、

应 选择哪个热指标作为 Flotherm、RJB 或 RJC (bot)中的2电阻器模型?

如果选择了 RJC (bot)、是否应在 PCB 和复合材料之间的热模型中创建焊料?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    感谢您提交查询、我们正在调查此事、并将 在明天(3/16)结束前提供我们调查结果的最新信息。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    对于双电阻器模型、使用  数据表中的结至电路板热阻 RθJB 和结至外壳(顶部) RθJC (顶部)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    谢谢你的答复。

    我   在 PDF 文件中详细描述了我的困惑。

    e2e.ti.com/.../R_B803_JB-or-R_B803_JC_2800_bot_2900_.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    如果您使用散热垫、您将需要使用 Delphi 模型以获得最准确的结果、因为它可以对引线(RθJB)和散热垫(RθJC (bot))建模。 如果您希望使用2电阻器模型、请使用 RθJB Ω 来更保守地估算热性能。