This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:镍氢电池充电

Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25713, BQ25713B, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203925/bq25713-nimh-cell-charging

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ25798、BQ24650

您好、专家!

我们需要您对这两个器件进行确认。  BQ25713和 BQ25713B。

我们是否可以连接一个光电板 (Vtyp:3.6V Itype:50mA 180mW - Voc:4.9V Vocmax:5.5V ISC:64mA) 会直接显示在 BQ25713的输入上?

我们可以充电到 4节镍氢电池(串联) 光伏板、怎么办?

提前感谢您的支持。

此致、

乔纳森

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我建议使用具有更好 MPPT 的 TI 器件。 我认为 BQ25798可能更适合该应用。

    可以、可以使用充电器为镍氢电池充电。 但是、这并不容易操作、因为 NiMh 具有与锂离子不同的充电模式。 客户需要密切监控充电电压、以确定何时停止充电。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    谢谢你。

    我们需要进一步帮助解决该问题。  与数据表中显示的典型应用相比、我们应该更改和/或添加什么?

    客户想试试2节和4节镍氢电池、但 BQ25798没有库存。
    是否有替代方案?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您应该能够按照数据表中的设计流程进行操作。

    请记住、如果使用 BQ25713执行 MPPT、则需要使用 VINDPM 功能。 您将需要找到开路电压、然后设置适当的 VINDPM 设置。

    如果您仍在寻找替代器件、客户也可以使用 BQ24650。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这是客户的反馈。

    BQ24650是否也可用于镍氢电池?

    我认为最好使用 BQ25713组件。 光伏板的开路电压(VINDPM 设置)是否为开路电压?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的检查。 BQ24650不支持 NiMh。 它是一个独立的充电器。

    当我说开路电压时、我指的是太阳能电池板的开路电压。

    VINDPM 是充电器的一项设置。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    因此:
    1) 1)我们可以使用 BQ25713为1至4节镍氢电池充电。
    2)我们要把 Vindpm 设置为太阳能电池板的开路电压。

    但是、我能否使用输出电压为3.6V 的面板为4节镍氢电池充电?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您与我合作并耐心处理该问题。 我今天想出了一些办法。 我明天会回到你的身边。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    对于 MPPT、您可以将输入电压限制设置为太阳能电池板 VOC 的一小部分(通常为80%)。

    是的、您可以使用3.6V 适配器为4节镍氢电池充电。 我建议适配器/太阳能电池板的灌电流大于300 mA、以便为电池组充电。

    此致、
    E·加洛韦