This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于传动器控制的栅极驱动器建议请求。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206779/gate-driver-recommendation-request-for-actuator-control

主题中讨论的其他器件:LM5108

您好、TI 专家。

该客户公司正在审查用于执行器控制的栅极驱动器。

客户正在查看 LM5108DRCR、但他想要的性能并没有实现。 为了提高控制效率、他希望推荐一个更好的全桥产品或半桥产品。

[规格]

1.控制:直流线性传动器控制, H 桥电路

开关元件:N 沟道、MOSFET (STU432S)

3.控制部件:线性执行器(24VDC,5A)

4.控制操作:PWM (输出控制),前进/后退控制

您能否推荐合适的器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您为您的客户支持 LM5108。 我曾查看过 MOSFET 器件型号、发现在23nC 时的栅极电荷不是很高、VDS 额定电压为40V。 因此、LM5108具有足够的栅极驱动电流来驱动此 MOSFET、并且高电压引脚上的驱动器电压额定值超过 MOSFET VDS。

    您能否解释一下 LM5108不能为客户提供哪些性能? HO 输出是否存在包括100%占空比的频率限制或高占空比限制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Herring

    客户将回复如下。

    1.您能解释一下 LM5108不能为客户提供哪些性能吗?  

    -基于下面的电路,使用 PWM PORTX4进行全桥控制,如果有一个驱动器能够进行小于两个的正向/反向/输出控制,请推荐它。

    2.  HO 输出是否存在包括100%占空比的频率限制或高占空比限制?

    -它目前正在与 LM5108进行测试,没有其他缺乏性能的地方。

    -目前,16KHz 正在使用中,并且至少需要95%的占空比(如果可能的话100%)。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    这种说法不太清楚:" 基于下面的电路、使用 PWM PORTX4进行全桥控制、如果有一个驱动器能够进行小于两个的正向/反向/输出控制、请推荐它"

    我假设这可能意味着、对于两个驱动器 LI 和 HI 输入、现有的驱动器都需要4个 PWM 控制。 是否有可以使用更少 PWM 输入进行控制的驱动器?

    如果您能说明所需的驱动器功能、我可以推荐可能非常适合的驱动器。 提供的驱动器通过一个 PWM 控制即可控制高侧和低侧驱动器输入。

    第二个问题。 对于 HB-HS 的自举偏置、由于 HB-HS 电容器需要 HS 切换至接地端以为 HB 电容器充电、因此无法实现100% HO 占空比。 如有需要、可以添加一些解决方案、以使 HO 达到100%占空比。

    此致、