This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988DK PDO 分配问题

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203654/tps65988dk-tps65988dk-pdo-assignment-problem

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC
  • 您好、TI 工程师、

  • 我将基于 Gorilla Creek TI88构建 TBT4器件。 我已经在 TI 的配置工具中将 PDO 设置为5V/3A-9V/3A-15V/3A-20V/4.9A、但在进行测试时、
  • 测试设备获得的信息为5V/5A-9V/5A-15V/5A-20V-4.9A、
  • 这与配置信息不符。 您能否说明导致此问题的原因? 附件是配置屏幕截图和捕获的 PDO 信息。

    TI 配置工具 GUI 6.3.5配置固件版本:F907-14-13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tienger、上述问题已被发现是 DMC 管理问题、我是否可以问我可以在哪里调整20V/4.9A 的 OCP 电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:

    感谢您与我们联系!  

    我正在研究这件事、并将在一周结束时与您联系。  

    此致、

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:

    您可以通过调整电阻来调整 OCP 电流值、 峰值电流 示的发送拉电流/灌电流能力方面的差异。 如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya,ñ a

    • 我一共有两个问题

    问题1:第一种方法是设置 OCP 电流值。 根据您说的、设置 PDO 的峰值电流值。 无论我如何设置100%-130-150%-200%,都没有改善。 现在、我需要降低 OCP 电流值。 电流测试已达到5.2A、我需要在5A 内修改保护。

    问题2:第一个是 PDO 协议问题。 我在工具中将 PDO 信息设置为5V/3A-9V/3a-15V/3a-20V/4.9A、但实际测试结果是5V/5A-9V/5A-15V/5A-20V/4.9A。 由于配置信息为3A、已导出的 VIF 文件也显示为3A。 这与实际测试信息不一致、从而导致测试认证问题。

    我的设计基于 TBT4器件基于 Gorilla Creek TI88。 此架构由 TPS65982DMC+TPS65988DK+TPS65982DMC 组成。 我不确定它与管理整个系统电源的 TPS65982DMC 有什么关系。 如果在 TPS65982DMC 固件配置中禁用了启用 PD 电源管理、则 TPS65988DK 的 PO 通信协议将符合实际设置的5V/3A-9V/3A-15V/3A-20V/4.9A PDO 值。 您能调查原因吗?我该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya,ñ a

    我在 TPS65988D 的规格中看到可以在固件中设置 OCP、如随附的图片所示。 我可以问一下、它在工具中的什么位置? 我还没有找到此窗口。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:  

    让我进一步看看这一点,并在星期三回到你。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好、Aya、您能给我发送您的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:  

    感谢您的耐心。 我需要一位专家来了解这一点、但不幸的是、他将要在下周出去。 他一回来、我就会安排这件事的优先顺序。 如果您在此期间还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Aya