This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:USB-C 电荷直通和端口配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DJEVM, TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207004/tps65988-usb-c-charge-pass-through-and-port-configuration

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!  

我希望制作用于平板电脑应用的自定义 USB-C 软件狗。 对于我的应用、我希望让 USB PD 充电通过、我认为 TSP65988可以。  

向 TI 提问

  • PP_HV1和 PP_HV2引脚连接/短接在一起是否存在任何问题? 我希望这能让电荷在两个 USB-C 连接器之间传递、
  • TPS65988是否可以将 USB-C 端口配置为具有电源的 UFP? 这是将连接到平板电脑的端口、
  • 能否使用两个 TPS65987来实现相同的目标? 其中一个 TPS65987是主器件、它通过 I2C 与另一个 TPS65987进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您与我们联系!

    这应该不会有问题、尽管它可能会导致一些限制。 例如、如果 USB PD 电源适配器在 VBUS 引脚上提供5V 电压、则该电压会限制为平板电脑充电。  

    TPS65988可以是具有电源的 UFP

    3-您能否简单介绍一下使用2个 TPS65987实现相同目标的思路? 这会变得复杂得多、成本也会更高。  

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:  

    感谢您发送编修。

    1.我同意您在这里的限制。 我们将交付的最终产品将包括 USB PD 适配器、但使用功率较低的适配器并限制系统不会导致用户表单停止。  

    2.非常感谢您确认这一点。  

    3.使用2个 TPS65987的目的是为了帮助进行模拟操作。 TI 网站或推荐分销商上未提供 TPS65988EVM、但 TPS65987EVM 更易于获取。 我希望将 TPS65987EVM 用作 TPS65988的模拟车辆。  

    不过、我还有一个新问题要问您。 TPS65988EVM 与 TPS65988DJEVM 之间有何差异? 一些经销商似乎已准备好 TPS65988DJEVM。  

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的澄清。  我建议 在原型设计中使用 TPS65988DJ EVM。 与 TPS65988 EVM 相比、TPS65988DJ EVM 将具有更多的更新功能。   

    此致、

    Aya