This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:端口34未连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207213/tps23881-port-34-is-not-connected

器件型号:TPS23881

尊敬的

有电路板采用8 PSE 输出、采用4线电源、一个 TPS23881芯片的两端口连接异常、端口12连接到 PD 器件、端口34未连接;或者等待几分钟连接; 如果端口12和34都连接到 PD 设备且34断开连接、则端口34将保持通电状态并且不会自动断开、直到端口12断开 PD 设备、端口34将不会断开电源

任何建议?提前感谢

 e2e.ti.com/.../POECONNET.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如果您能帮助回答、下面我有几个问题:

    当前的 PSE 工作模式是什么?是设置为自动、半自动还是手动?  

    当您提到端口12和34时、这是指通道、电缆中的对组、还是其他内容?  

    对于波形捕获、您在哪里进行了探测?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林