This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950问题

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207045/the-tps22950-question

器件型号:TPS22950
主题中讨论的其他器件: TPS2553

您好!

我将 TPS22950用作双向电源开关的一部分、并与 TPS22916CNLY 配合使用。
我们的想法是将 TPS22916CNTYF 从  TPS22950#FLT 引脚切换、以防开关在外部提供内部电压时出现外部电压。 但是、这种情况下的反向电流太小、无法达到 TPS22950的阈值点(约为0.9A)。 这允许外部电流流入内部 VSYS 总线和电池、从而导致电池火灾或爆炸。 此外、我将使用外部电流设置电阻器将 TPS22950输出电流限制在大约160 mA。
我的问题是-您是否有另一个器件具有 TPS22950功能但反向电流阈值较低?
您是否认为 TPS22916CNY (启用高电平有效)具有较低输出电流限制(不是2A、而是较小)?
或者某些集成解决方案(例如两合一)、可能来自 USB OTG 应用...
如何在此处添加原理图?
此致、
康斯坦丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin:  

    请在帖子的左下角插入照片、以此附上您的原理图。  

    与我们的 TPS22950类似的是此处提供的 TPS2553: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2553.pdf?ts TPS2553=1679080499883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS2553

    显著的差异是 TPS22950可以将电流调节设置为低至50mA、但 TPS2553无法在这种情况  下实现、但是 TPS22950具有更严格的电流限制触发范围和更低的反向电流跳闸点、如下所示:  

    很遗憾、我无法为 TPS2553提供最佳支持、因为它不属于负载开关/PMUX 产品系列。 如果您对该器件感兴趣并且有任何 其他问题、请通过在 TPS2553器件型号下发布另一个主题、联系相关业务部门以获得有关此器件的更准确支持。  

    此致、  

    伊丽莎白