This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:TPS54320

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207285/tps54320-tps54320

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54620

您好!

我们是否可以将100uF 和220uF 陶瓷电容器用作 TPS54320/TPS54620 Devcie 的 Cout?

从12V 输入生成1.1V、1.2V 和1.5V 电源电压。 下面是有关直流/直流和输出电压/电流以及陶瓷电容的信息。  

美国 否 直流/直流转换器 输出电压   输出电流 陶瓷输出电容器
1 TPS54320 1.5V 1.5A 3x 220uF、6.3V
2 TPS54620 1.2V 3A 4x 220uF、6.3V
3 TPS54320 1.1V 2.5A 5倍100uF、6.3V

请提供您对相同内容的反馈。