Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO、 EV2400
大家好、
我最初使用 bq40z80已有几个月、但最近、该器件停止工作并与 BQStudio 应用连接。 我在设置中唯一改变的是、我连接了一个新电池。 连接新电池(6S)后、我尝试按 LED 显示屏按钮、但 LED 不会亮起(它们使用之前的2节电池(2S 和6S)正常启动)。 LED 不工作后、我尝试将其连接到 BQStudio 应用程序、但该应用程序无法识别连接的任何设备。
我又把电池切换了一次,换了一个能正常工作的电池,但板也不能与该电池一起工作。 我检查了每个输入(1P-7P)上的电压、它们在1P 时的电压范围为3.6V 到6P 和7P 时的电压范围内看起来是正确的。 TP6 (BAT)与 GND 之间的电压为20.7。 SMBC 测试点和 GND 以及 SMBD 测试点和 GND 之间的电压为0。 我曾尝试在 PACK+和 PACK-之间提供25V 电压(我的电池额定电压为25000mV)、但这也无法启动电路板。
请注意、如果我通过 USB 连接 EVM、USB 端口附近的3个 LED 会正常工作。