This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:我的 EVM 是否变砖了?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205905/bq40z80evm-020-is-my-evm-bricked

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIOEV2400

大家好、

我最初使用 bq40z80已有几个月、但最近、该器件停止工作并与 BQStudio 应用连接。 我在设置中唯一改变的是、我连接了一个新电池。 连接新电池(6S)后、我尝试按 LED 显示屏按钮、但 LED 不会亮起(它们使用之前的2节电池(2S 和6S)正常启动)。 LED 不工作后、我尝试将其连接到 BQStudio 应用程序、但该应用程序无法识别连接的任何设备。

我又把电池切换了一次,换了一个能正常工作的电池,但板也不能与该电池一起工作。 我检查了每个输入(1P-7P)上的电压、它们在1P 时的电压范围为3.6V 到6P 和7P 时的电压范围内看起来是正确的。 TP6 (BAT)与 GND 之间的电压为20.7。 SMBC 测试点和 GND 以及 SMBD 测试点和 GND 之间的电压为0。 我曾尝试在 PACK+和 PACK-之间提供25V 电压(我的电池额定电压为25000mV)、但这也无法启动电路板。

请注意、如果我通过 USB 连接 EVM、USB 端口附近的3个 LED 会正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    PBI 引脚上的电压是多少? 如果您按住 WAKEUP 按钮以保持电池组上的电压、您是否能够进行通信? 如果手动打开 BQ40Z80 BQZ 文件并尝试通过高级通信进行通信、您是否能够读取电压或电流等任何信息? 如果您 对命令0x0D 执行读取字、则会返回什么值?

    这3个 LED 仅指示电路板上的 EV2400部分正常工作、不表示电量监测计正在通信。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    电路板仍不会与器件连接、表明未来自器件的确认。 我认为 IC 可能只是变砖了。 然而,我检查了我的连接两次,然后连接每个终端比前一个3.6V,昨天没有烟味。
    您认为问题肯定是由电芯连接引起的、还是电路板以其他任何方式变砖引起的?

    或者、这是永久失效情况吗、在这种情况下、我可以从黑盒中提取一些信息? 如果是、您能否指导我完成相关步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    为了进一步帮助,我将需要以前要求的信息。 即使发生 PF 事件、电量监测计仍会通信、不需要执行特殊步骤来拉取黑盒数据。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我连接了2节电池并检查了读数
    在不施加 PACK 电压时、PBI 引脚上的电压为0.5V、在施加 PACK 电压时、电压为0.9V。
    我曾尝试在通信时按住 WAKE 按钮、但结果失败了。
    每当我尝试通过高级通信读取任何内容时、该应用程序会抛出错误"读取字:设备不确认"

    发生了两次的另一件事是 J12连接器上方的 D4 LED 随机亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    遗憾的是、MSP430 IC 已经过炸、甚至3个 LED 都不闪烁。 我的问题是、如果我们替换板上的 MSP430、我们是否可以恢复板、我们是否需要任何额外的编程工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    如果施加 PACK 引脚电压且 VCC 和/或 BAT 已通电、则 PBI 应高得多、接近 BAT 电压。 如果不是、则电量监测计处于关闭状态或出现损坏的情况。 听起来您可能已损坏监测计和 MCU。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    是的、MCU 和监测计都已损坏、我们能否更换 MCU、以便至少能够与 EV2400通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    如果两个监测计都坏了、您应该能够更换监测计、然后断开板载 EV2400的连接并使用外部进行通信。

    此致、

    怀亚特·凯勒