This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320外部温度监控

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205723/ucd90320-ucd90320-external-temperature-monitoring

器件型号:UCD90320

您好!
两个外部温度传感器分别连接到 UCD90320的电源轨17和18。 我们添加了适当的温度校准增益和偏移。 温度读数也符合预期。

问题、
当我们将 tifsp/xml 编程为 fresh 和 unprogrammed UCD90320时,成功编程后的温度读数看起来是可以的。 但在 UCD 的下一个下一次下电上电后、温度校准增益会自动变为1.3倍。 并且该值在经过任何数量的下电上电后都不会再次更改。 但是、如果在新编程和下电上电后、我使用"写入硬件"重新写入温度 校准增益并使用 GUI "存储到闪存"、则温度校准增益不会再次自动更改到1.3倍、一切都按预期工作。

当我们对未编程器件进行编程时,如何解决这个1.3倍的自动缩放问题?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaonkar、

    您能否提供.tifsp/xml 文件? 此外、是否在对"未编程的器件"进行编程后执行"store_default"?

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请共享您的邮件 ID 以便我可以共享 xml 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaonkar、

    当您导入项目文件(.xml)或系统文件(.tifsp)时、请确保选择"Store_to_Flash"、将"Wait Time Before Store_To_Flash"增加至5000 (或更长)、并将"Wait Time After Store_To_Flash"增加至5000 (或更长)、然后查看其是否有效。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在闪存操作前后添加了5000ms。 问题仍未解决。 如上所述、请共享您的邮件 ID 以便我可以发送 xml 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    问题:您使用的 GUI 版本是什么? 您是导入.xml 文件还是.tifsp 文件? 您能否提供包含选择的步骤的屏幕截图?

    您可以在此处上传文件或将文件发送至我的电子邮件: anne.ngo@ti.com

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 GUI 版本:7.7.1
    我通常会导入.tifsp 文件。 也尝试了.xml。 两者的结果相同。
    已向您发送导入步骤和.xml。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh

    我收到了您的电子邮件、并将通过电子邮件提供支持=>我在此处关闭请求单。

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)