This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:可接受的 VDD 纹波水平

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206224/tps51206-acceptable-vdd-ripple-level

器件型号:TPS51206

大家好、

您能否告诉我 TPS51206 VDD 的可接受纹波电平?
我的客户担心纹波噪声对 VTT 或 VTTREF 的影响。
如果 VDD 不满足纹波要求、会发生什么情况?

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    VDD 电源是什么? 我们能否为客户提供电流纹波性能?

    VDD 纹波不应影响 VTT 或 VTTREF、VTT 输出电流由 VLDOIN 提供。 VDD 电源3V1至6V5还有最小和最大运行条件。 如果我们只讨论纹波、那么应该没问题、如果 VDD 电源上存在额外的过多噪声、则可能会根据幅度而引起问题。

    谢谢。

    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    感谢您的答复。

    来自直流/直流降压转换器的 VDD 纹波水平在5V+/-5%范围内。

    这种行为合适吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    是的、这个纹波水平应该没有问题。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    您能否检查一下 3.3V±5%是否也可以?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    是的、这个纹波水平应该没有问题。 如前所述、VDD 的最低建议运行条件为3V1、VDD 电源上任何额外的过量噪声都可能导致幅度不同的问题。  

    谢谢。
    字段