This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:仅用于平衡?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207035/bq77915-use-just-for-balancing

器件型号:BQ77915

由于大多数时间都无法使用 bq7791501 (我们的首选)、我们有一个疯狂的想法。 我们是否可以将用于保护的 bq7790518与仅用于平衡的 bq7791504搭配使用?

bq7791504不会连接至充电或放电 FET。 这适用于 PEV 的20节标准锂离子电池组、客户愿意支付额外的零件成本。

我们不确定 bq7790518和 bq7791504是否可以监视同一个感应电阻器。 根据电池平衡视频、我们似乎需要使用 bq7791504监控感应电阻、以便在充电期间使其平衡保持启用状态(电流电平高于状态比较器阈值)。

谢谢你。

此致、

约翰·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这可能起作用。 监测相同的检测电阻即可自主运行。 则可以简单地避免使用保护功能。 。

    不过、每个 IC 都需要自己的滤波、但可以测量相同的感应电阻。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您发送编修。 遗憾的是、我们假设每个 IC 仍需要滤波。 确实提高了组件数量。 但是、如果我们可以使用 bq77915进行平衡、这是值得的。 我们将 创建一些原型并进行测试。 请认为该问题已解决。 再次感谢,希望你有一个美好的周末!

    此致、

    约翰·M·