This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 LED 5在充电结束时闪烁

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207282/bq4050-bq4050-led-5-blinking-at-the-end-of-charge

器件型号:BQ4050

您好  

根据 BQ4050EVM-561的客户测试、 充满电时、LED1-LED4始终亮起、但 LED5仍在闪烁。

充满电后、[VCC]、[FC]、[VCC] TC 和[Tape]的标志都为1、但电流仍然是17mA。

附加了 gg 文件。

e2e.ti.com/.../03_2D00_17.gg.csv

请帮助检查一下、并提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    只要满足监测计处于 CHARGE 模式的条件、在设置 LEDCHG 时、LED 就会继续闪烁、如 TRM 中所述。 充电模式由 Chg Current Threshold 和 Quit Current 确定。

    此致、

    怀亚特·凯勒