This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988固件设置:TBT 模式进入

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203840/tps65988-tps65988-firmware-setting-tbt-mode-entry

器件型号:TPS65988

尊敬的专家:

我  在我们的项目中将 TPS65988实施为 PD 控制器、此 PD 控制器将与单端口 TBT 控制器(Titan Ridge、TR)配合使用、其中其下行是 USB3.1第1代、上行是 TBT3。  

在本项目中、我 不想吸入和输出任何与主机之间的电流。 因此我将其设置为 UFP (因为我正在设计 TBT 设备)。

我 遇到了一个问题、即 PD 控制器与 TR 的通信不佳并无法进入 TBT 模式。


Question:


1.下图是我使用 USB PD 分析器获得的信息、有一个命令 DiscSVID (NAK)、我可以知道为什么我得到这个命令吗?

哪些寄存器会处理 TBT 模式进入?

注意: 我已经为我的 PD 控制器固件设置项目文件附加了链接。

drive.google.com/.../view

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我会看看这个,并尽快返回给你!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您浏览我们的帖子。 就我们而言、我们一直在尝试调整一些配置、但仍不成功、我们看到了 PD 分析器发出的相同消息。 请问您是否有任何更新?

    任何种类的资源、例如如果您具有可供我们共享以了解的 TPS65988的工作固件、都将有助于我们进行故障排除。 我们需要在另外3天的时间内成功启动开发板、因此期待尽快收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我不在办公室,我将在星期二回到你的身边。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否可以通过任何方法将寄存器0x52从默认值0x500更改为0x503以启用 TBT 模式进入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的跟进!

    您在使用此处的 Thunderbolt GUI 吗?

    如果您不能、请通过 https://www.ti.com/product/TPS65982DMC 申请访问权限

    在上述工具中、公开了 Intel VID 配置寄存器0x52以进行 Thunderbolt 配置。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我发送了请求、不确定需要多长时间才能接受我的请求。 您能帮助加快这一过程吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    感谢您引导我们获得正确的 GUI、但我们必须在本周五之前将系统交付给客户、这样我们明天就必须获得 GUI 来更新和验证系统。 Shin Yung 和我都通过您分享的链接请求了 GUI、您能帮助加快此过程以便我们明天可以获取 GUI 吗?

    如果您需要更多详细信息、请随时告知我们、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou 和 Shin:

    感谢您告诉我截止日期!

    我正在加速这项工作,并已与外地小组接触。 一旦获得批准、我会在此处回复!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou 和 Shin:

    您应该有访问权限!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou 和 Shin:

    Padraic 联系了我、说您在使用新的 GUI 时遇到了一些问题。

    能否与我分享您的项目文件?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通过使用适用于 TPS65988的最新 Thunderbolt GUI 工具、PD 控制器似乎从未尝试与 DFP 协商、并始终将 Titan Ridge 保持在复位状态。

    在获取 TBT 自定义工具之前、我们先尝试一下调试模式、它运行良好、不确定是什么导致了此问题。

    最新 GUI 的工程文件:
    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我附加了 USB PD 分析仪针对使用 TBT GUI 工具设置的固件捕获的数据。


    当我们使用 通用 GUI 工具进行编程 并使用调试模式动态更改寄存器0x52的数据时、我们可以进入 TBT 模式、如下图所示。
    常规 GUI 工具的固件: https://drive.google.com/file/d/1TRuPh_Yj KhH1zI9eqLO_5VdRy9Ntk/view?USP=share_link


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    现在就来看看这个问题!

    谢谢!

    凯文