This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:输入电压范围问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206702/bq25101-question-of-input-voltage-range

器件型号:BQ25101

团队、您好!

我可以看到4.2V 至6.5V 的输入范围、但也有30V 额定输入。

我能知道额定输入电压30V 是什么意思吗? 而且对于4.2V~6.5V 的工作电压、它的输入范围看起来太宽。 有什么原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ken

    4.2V 至6.5V 范围是正常工作。

    高于6.5V (最小值6.52V、典型值6.67V、最大值6.82V)的单元进入输入过压保护(OVP)并关断。  器件受到高达30V 的保护、不会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我知道损坏电压(30V)为什么高于 OVP 值(6.5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ken

    OVP 值(6.5V)是单元将关断的电压、输入电压通过关闭第一个功率晶体管来与大部分电路断开。  在此之后电路中、该器件的额定电压为30V。 该器件在6.5V 时关断、不会因电压低于30V 而损坏。

    好的、向我发送有关此问题的电子邮件、以了解更多信息。