This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:它是否能够在不添加有源 PFC 控制器的情况下在经整流的市电电压下工作?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207275/ucc256402-will-it-work-with-rectified-mains-voltage-without-adding-an-active-pfc-controller

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256302

您好!

我计划仅为230V 电源市场重新设计交流/直流(12V 28A)适配器。

为了使设计既便宜又简单、并且它仅适用于230V 市场、因此我不使用有源 PFC 控制器。

相反、我使用一个电感器后跟一个桥式整流器和大容量电容器来为 LLC 控制器提供高压直流输入。

它是一个经验证的与现有(其他品牌)直接频率控制 LLC 控制器 IC 的概念。 因此、我知道概念是有效的、并且我通过无源 PFC 解决方案获得了足够的功率因数。

由于当前使用的 LLC 控制器 IC 将被淘汰、因此必须更新当前设计以使用更新的 LLC 控制器 IC。

UCC256402使用混合迟滞控制(HHC)。 我在适配器中尝试了另一个品牌的 IC、它使用了混合迟滞控制(HHC)、但这不起作用。

控制环路无法处理大容量电容器上50Hz 的大纹波。

现在我的问题是:借助大容量电容器上的50Hz 波纹、UCC256402能否正常工作。

这是否已经过 TI 工程师的测试?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这是可能的。 请查看该参考设计 PMP40379。 它展示了不带 PFC 前端的较旧 UCC256302的用途。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    这正是我要找的地方。

    非常感谢。