This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:输出行为驱动器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202392/lm3409-output-behavior-driver

器件型号:LM3409

大家好、

我使用 lm3409驱动 LED。 在 EN 输入端关闭 PWM 时、LED 上会出现下降曲线、这是我无法避免的。 我专门使用了具有小型 Qg 的 PMOS。
可以帮帮我吗?

这就是数据表中的图片。

这是我的测量值(电流(橙色) 100mV/A;电压输出(绿色)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下降曲线受电感器压摆率的限制:l* di/dt= Vo  

    您可以考虑降低 调光频率、减小电感或考虑并联 FET 调光。  

    此致  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    但我设置了与数据表中相同的调光频率。 因此、我无法理解该行为。 电感已经降低了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电感器电流降低时、应用中的 Vo 为2-3V、  

    这意味着在采用相同电感器的情况下、di/dt 远低于数据表(VO = 42V)中的 di/dt。  

    BTW、当 Vf 为低电平时、iLED 也非常低。 因此、波形中显示的电流可能还包括其他电流、例如电容器的放电电流。 ILED 小于测试电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经仿真了并联 FET 调光。 不过、我可能仍然有误差。
    您能检查我的错误可能在哪里吗?


    我尝试了2种变体。

    进入评估板后:

    在进入数据表后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载不正确。  

    使用0.075欧姆的感应电阻器时、输出电流设置为3.2A。 负载= 10k 时、目标稳压电压为32kV。 您可以使用串联的 LED 或二极管作为负载、或使用1 - 5欧姆等电阻作为负载。 负载为1欧姆时、输出电压约为3.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我改变了负载。 但我无法理解这两种情况下的输出电压。 但 EN 输入的连接是否也正确? 它必须永久处于高电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 R64。 确保 PWM 分流路径阻抗远低于输出负载、以便输出电流可以流经分流 FET。  

    EN 输入始终为高电平。  

    您还可以同时监控 L6电流、Coff 和开关节点电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流仅流经 R51。
    我使用了 PSpice 的标准 MOSFET。 我一使用 TI 的模型、仿真就会显示一条错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rdson、Cgate 等不同的 MOSFET 参数可能会导致性能不同。 在仿真时或在实际应用中可能会考虑到这些事实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一个仿真中使用了 PSpice 的标准 MOSFET。 当我将它们替换为 TI 的 MOSFET 模型后、就会出现一条错误消息。 在计算过程中、仿真中止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 PSPICE 中的标准 EFT。 我想您遇到了通常会发生的收敛误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在计算中收敛误差是如何产生的?

    然而、最后一幅图片中的输出电压与 PWM 信号不符。 R51已设置为5 Ω。 如何确保 PWM 分流路径阻抗远低于输出负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从仿真波形可以看到、M11似乎没有开启。 未为此应用程序设置或未正确设置设备属性。 您可以仅选择已进行参数化的 POWER_NMOS_P。  这是一个0.0059欧姆的器件、远低于5欧姆。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了 MOSFET。 至少不再有错误消息。
    与以前使用的正常 NMOS 有何区别?

    结果仍然与该值不符:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以尝试更改 M9。  下面的电路在我这边工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这是我的结果:

    倾斜侧翼按预期下降。

    通过并联 FET 调光、电压由 PWM 和 NMOS 控制。