This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:升压器件推荐

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61046, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206713/tps61046-boost-device-recommend

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: TLV61046A、TPS61040

大家好、

我想找到一款能够满足以下条件的升压器件。 我可以看到 TPS61046是适用的、我只是想检查是否有其他合适的器件。

VIN = 2.5 - 5.5V。

输出电压= 20V

Iout = 20mA

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有 很多器件适合。

    请检查其他要求、例如内部开关、封装、 频率等。

    TLV61046A 具有内部开关。

    TPS61040使用外部二极管。

    我没有列出大型电流器件。 它们的尺寸会更大。

    费格斯