This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:ISNS 线路与 CS 线路、快速启动和 Webench 之间的差异以及步进电机性能。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204558/lm5175-isns-lines-vs-cs-lines-differences-between-quickstart-and-webench-and-stepper-motor-performance

器件型号:LM5175

在快速启动电子表格原理图中、ISNS 线路直接连接到检测电阻、但 CS 和 CSG 线路在线路之间有一个电容、并通过100 Ω 电阻连接到检测电阻。  当我尝试使用在线 webench 设计器构建类似的模型时、它的布局非常相似-在线路之间设置一个电容器并通过100欧姆电阻器连接到传感电阻器。  哪一个设计更好?

其次、我看到每次步进电机运行时、我的电源线路都会出现一些明显的骤降。  我想知道您是否有删除这些内容的提示?  骤降以10Hz 的频率(极低的齿轮步进电机)发生、由于该频率、导致 LED 上出现可见闪烁

尝试使用更大电容的成功有限。  对接地进行了一些调整、改善极小。  此时我处于 DCM 模式。  尝试 CCM 模式。 但还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    两种设计都有效、可以正常工作。 额外的电阻器和电容器用于滤除噪声、但并非强制性要求。

    对于其他问题、您能否提供有关您的设计的更多详细信息?
    如原理图、输入电压范围、输出电压和输出电流等、将会非常有用。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5175_2D00_review_2D00_ultraMT_2D00_final.pdf

    P2上的原理图与我布局的原理图几乎相同。   

    我在接地方面遇到了几个错误、我可以使用导线进行纠正、但它们无法按预期地靠近 IC 接地。   

    VIN -车辆蓄电池- 10V-15V、12V 输出电压、4A 以下

    https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=24&pcid=21&prodid=346 是步进电机。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    感谢您提供更多信息。
    查看快速启动文件、我首先要评论的是输出电容。
    您提到、您已经尝试了更大的电容器、但成功与否有限?
    22uF 是计算器建议的绝对最小值。 一般而言、我会建议使用陶瓷电容器和电解电容器的组合。
    您是否已经向输出添加了一个或两个100uF 或更多的电解电容器并监控器件行为?

    这也会影响补偿并可能导致交叉频率降低、但如果相位裕度保持在60度以上、我仍希望获得更好的结果。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚看了我提交的电子表格、发现它并不具有完全的代表性。  电子表格是输入和输出的降额值。  这是实际电路、靠近 IC。  在电路板上的其他点上是额外的电容、其中包括电机驱动器电路附近的100uF 电解电容器。   

    我曾尝试通过距离大约6"的电机驱动器电路添加额外的电解电容器(~200uF)、以及在另一个输出点(几英寸的不同方向)。  这可能是主观的,但我认为它改进了一点。  然而、当我们尝试在电机附近增加一个非常大的电容(1000+)时、并没有什么实际的区别、甚至是把情况变得更糟。   

    我没有考虑对相位的影响。  我没有将这些额外的电容添加到快速启动工具中。  在与降压/升压电路的距离上、如果这些电容不属于该电路的响应、是否存在任何限制?  或者我是否应该将所有电容集成到工具中的12V 线路 PCB 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、  

    感谢您提供更多详细信息。 当我们进一步研究这种情况时、我们建议 PCB 上的所有输出电容器彼此靠近放置。 如果电机未运行、会发生什么情况(例如、如果您只是在 PCB 上使用其输出电容的降压/升压转换器、而您连接了电子负载并缓慢增大负载电流)? 我们期待收到您的回复。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在上面看到的4 22uF 和10 uF 相距很近、IC 也是如此。   

    板上的其他位置有4个 LED 驱动器 IC、每个驱动器驱动3个白色 LED、每个 LED 上都有一个4.7uF 陶瓷电容、电压为12V。   

    在电路板另一端的电机驱动器电路旁、有一个100uF 电解电容器。

    有一个直流-直流5V 电路-在12伏输入上同时采用陶瓷电容和10 μ F 电解电容、电容也不算太远。  忘记这些了。

    仅当 LED 亮起或缓慢闪烁时、它们就清晰、明亮且正常。  当电机开始运行时、LED 开始明显闪烁。  当我在示波器上放大12V 时、在发生这种情况时、在间隔频率~ 10Hz 下出现了几乎5V 的下降。

    我正在努力了解这一点、但目前其他问题正在困扰着董事会。  将在可以时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、  

    感谢您的更新。 似乎只有在电机运行时才会发生此问题。 准备就绪后、请随时分享进一步的更新、测量结果和示波器截图。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们构建了另一个板。  看到此问题表现得稍有不同。 而不是长时间骤降、出现多次骤降。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、  

    我们将等待更新。 当使用电子负载而非电机时、控制器是否按预期进行调节?  

    此致、
    EM