This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:输出电压稳定性

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201799/tps552882-vout-stability

器件型号:TPS552882

早上好!

我在很大程度上根据 TPS552882E52 -2MHz 开发板指定了电源。 我根据我的应用调整了一些元件值。 仅供参考、我需要大约4V33的输出电压、最大电流为1A。 输入电压必须介于3V5和16V 之间。

在进行一个测试 PCB 之后、电路运转良好、但是输出电压中存在一种不稳定状态、这取决于输出电流。

当为空时、Vout = 4.33、在100mA 电流时电压会略微下降至4.31V、但电流为1A Vout = 4.22V。 I 的峰间纹波在100mA 上约为80mV、在1A 上约为180mV。

在本例中、情况并不严重、因为我在直流/直流转换器后面有一个 LDO、但我想知道为什么会出现这种"不稳定性"?

我附上示意图。

感谢您的意见。

此致

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您联系 E2E。

    您是否可以获取 Vin、Vo、SW1、SW2和电感器电流的波形?  

    原理图中有一点模糊、我可以区分参数的值。 但是、您也可以使用网页中的计算工具来查看环路裕度是否足够。  

    https://www.ti.com/product/TPS552882?keyMatch=TPS552882&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我没有找到如何导入 PDF 文件在我的原始帖子。 我想现在用 pdf 会更容易读取组件值;-)

    我认为我的问题可能与"comp" PIN 有关、因为我承认我不太了解如何计算值(R9、C18、C20)

    我不可能在下星期三之前发送信号请求。 但让您知道、输出电压很干净、我没有任何"锯齿状"、我只是在连接1A 负载时有一个约180mV 峰峰值的"雾"。 没有改变 Vout 非常稳定。 我不知道它是 SW1和 SW2。

    此致

    奥利维耶

    e2e.ti.com/.../Patch-DC_5F00_DC_5F00_TPS552882-1V0_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    谢谢、我在最新帖子中看到了 pdf。  

    我已经在计算工具中键入条件、相位裕度似乎不错。 如果您可以布置这些波形、我认为有很大帮助用于分析。 如果具有 Vout 交流纹波和电感器电流波形、情况会更好。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    好的、我将在周三回到您的话题。

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    正如所承诺的、我将返回所请求的波形。

    我用2个不同的电压(10V 和3V6)制作了4个屏幕截图、以了解 TPS552882在升压和降压模式下的工作情况、每次都有2个不同的输出电流1A 和100mA

    请告诉我您的看法?

    e2e.ti.com/.../TPS552882-waveforms.pdf

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您的反馈、我将花一些时间对此进行研究、今天还会回来。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢反馈、我认为这不是因为不稳定问题、因为在不同的开关周期下 TON 和 toff 相对固定。

    请参阅以下博客、查看 测试电压纹波的正确方法和下图。 错误的测试方法可能会引入许多寄生效应来测试结果。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的评论。 对于电压、如果我将一个"简单"的电压表放置在输出端、电压会根据负载消耗的电流而变化。

    我发现输出电压作为电流的函数保持稳定的唯一解决方案是修改 CDC 引脚上的电阻器的值。 如果我放置一个20K 而不是150K、它看起来是有效的。

    仅供参考、观察结果与2MHz 版本中的评估板相同。

    我还能建议您使用滤波器来降低输入和输出噪声吗? 我曾想到使用 Murata 的 BNX 滤波器、

    https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=BNX029-01%23

    我已经在另一个项目中使用了它、它非常好地放置在直流/直流转换器的输入端、以防止噪声"上升"到电源。

    是否也可以使用此输出滤波器? 如果是、您如何对其进行导线以减少进入负载的噪声? 引脚1和3放置在直流/直流一侧、还是将其"颠倒"放置在直流/直流侧的引脚2和4?

    谢谢!

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    我发现输出电压在电流函数中保持稳定的唯一解决方案是修改 CDC 引脚上存在的电阻器值。 如果我放置一个20K 而不是150K,它似乎可以工作。

    ->请问您是测试输出电容器的电压还是在后级输入端子的长线之后测试电压? 它们之间的导线需要多长时间? CDC 引脚是电缆压降补偿引脚、电阻器越小、向输出添加的补偿电压就越高。 测试结果与数据表中所述的一致。

    您是否也可以获得关于使用滤波器降低输入和输出噪声的建议。 我曾想使用 Murata 的 BNX 滤波器、

    我认为这是一个 EMI 滤波器、我们通常在直流/直流转换器的输入侧使用此滤波器来通过 EMI CE/RE 测试。 对于输出侧、我们通常关心布局、包括 Cin、Cout 的放置、您可以参考布局指南以更好地理解。 我们可以在输出电容器之后添加铁氧体磁珠、以滤除 朝向 输出侧的一些 HF 噪声。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    为了解 TPS552852 -2MHz 的评估板、请测量 J3和 J4上的输出电压。 对于万用表或示波器、结果相同。 示波器探头电缆或万用表探头的长度约为1m

    感谢 PCB 设计链接。 我不知道在评估板的设计和您发送给我的文档之间应该做什么选择。 我选择了评估速率设计、可能不是最佳选择... 因为二者具有显著的区别。 尤其是在 MOSFET 和扼流圈之间的连接水平。 我想最好是按照您发送给我的文档中的建议来修改我的 PCB?

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    我的意思是、电缆压降补偿主要用于类似 PD 应用、因为负载线很长、寄生电阻很大、所以在负载电流较大的情况下会出现压降、端子电压将小于我们的目标电压。 但不使用万用表探针、因为流入电线的电流很小。

    有关相关指南、请参阅应用手册、评估板也基于此。

    此致、

    布莱斯