This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:关于 GaN 运行的咨询

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, UCC27512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202912/lm5022-inquiries-about-gan-operation

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: UCC27512

您好

我的客户按如下方式组织、但不起作用。

-spec-

输入:直流14~24V

输出:60V 6A

器件:LM5022+UCC27512+IGLD60R190D1 (Infineon)

-问题-

1. 空载时电压为60V 输出。 但是、如果负载升高、电压会下降。

  即使负载增大、占空比也没有变化。

  这是他们第一次使用 GaN、电路配置是否存在错误?

2. 据说、他们使用 GaN 的原因是电路板必须变得很小。

  我想介绍 TI 解决方案 GaN。

  如果您有符合上述规格的 GaN 解决方案、您能向我推荐吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我将查看原理图、并检查该问题是否与 GaN 有关、以及是否有更好的解决方案适合该应用。

    我将在明天之前向您提供最新情况。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有找到能够直接驱动 GaN 的与 LM5022类似的直接器件。
    目前、我建议客户确保 UCC 驱动器与使用的 GaN FET 兼容、并且能够提供所需的栅极电压。
    还有一些备选 GaN FET 可以在较低的栅极电压下工作、可由此类升压控制器直接驱动。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    UCC27512现在也用于电路。
    我认为这不是栅极电压问题。
    请再次查看下方的查询。

    -问题-

    1. 空载时电压为60V 输出。 但是、如果负载升高、电压会下降。

      即使负载增大、占空比也没有变化。

      这是他们第一次使用 GaN、电路配置是否存在错误?

    2. 据说、他们使用 GaN 的原因是电路板必须变得很小。

      我想介绍 TI 解决方案 GaN。

      如果您有符合上述规格的 GaN 解决方案、您能向我推荐吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。
    如果它与栅极电压无关、我们需要对故障本身进行更深入的研究。

    您能否分享更多有关负载增大时压降行为的信息?
    Vout 在哪个负载下降、它是持续下降还是有尖锐的边沿下降?
    最好是客户可以提供一个示波器屏幕截图、其中可以看到 Vout、Iout 和开关节点。

    非常感谢。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    感谢您的反馈。

     当负载在空载下升高时、Vout 持续下降。

    我将请我的客户告知您有关波形的信息。

    是否有相同容量的 TI GaN 解决方案? 这是向 TI 转型的绝佳机会。

    -spec-

    输入:直流14~24V

    输出:60V 6A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。
    如果我们可以推荐任何 TI GaN 解决方案、我将等待客户的波形、同时检查一下。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    我的客户说没有波形。
    您能否为我们介绍一下在没有波形的情况下升高负载时输出电压降低的现象?
    请提供一个 TI 解决方案。 这次我将更改为 TI 解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。
    我已查看了我们的产品系列、但此应用中没有可直接驱动 GaN FET 的器件。 因此、需要额外的 GaN 驱动器。
    (将来可能会有配件、但我现在不能向客户推荐)

    如果他们认为输出电压只是下降而占空比没有变化、则该问题可能与系统稳定性有关。
    我假设外部栅极驱动器的额外延迟会影响调节环路。

    因此、我想知道输出电压是随负载增加而立即下降还是缓慢下降。
    波形对于了解器件行为非常有帮助。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    示波器的图片足以满足我们的要求、我们不需要屏幕截图。 我们希望看到 CS 引脚、OUT 引脚和晶体管栅极。 连接到 UCC 栅极驱动器 VDD 的电压是多少? 从其数据表来看、建议的最大 VDD 电压似乎为18V。  

    此致、
    EM