This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:VIN 规格:可以在 VIN1/VIN2/VIN3上使用不同的电压轨吗?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206573/tps65262-2-vin-specification-can-different-voltage-rails-be-used-on-vin1-vin2-vin3

器件型号:TPS65262-2

团队、

我在数据表中没有找到使用单独电源轨/电压为不同的 VIN 引脚(VIN1/VIN2/VIN3)供电的指示。
所有示例电路都显示了为所有 VIN1/VIN2/VIN3输入供电的单个 VIN。

是否允许使用不同的电压轨为 VIN1/VIN2/VIN3供电、只要它们共用同一个接地端?
如果是、您可以详细说明相关要求吗?
如果不是、那么我们为什么要将 VIN1/VIN2/VIN3命名和表示为三个不同的输入、而不是多个引脚上的单个 VIN 轨?

例如、可以采用以下方案吗?
  VIN1/VIN2上为12V、在 LX1上生成5V、在 LX2上生成3.3V
  重新使用在 VIN3上生成的5V 电压、在 LX3上生成1V1
                                            比较寄存器、以便在 LOUT1上生成3V3bis、
  并在 LVIN2上重复使用生成的3V3以便在 LOUT2上生成3V0
我可以离线提供原理图。

提前感谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、 允许使用不同的电压轨为 VIN1/VIN2/VIN3供电。 但请让 Vin1电源先于 Vin2和 Vin3上升至内部 UVLO。 对于断电序列、最好 早于 Vin1对 Vin2和 VIN3断电。

    如有任何不明确之处、敬请告知。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您能否还与我们分享一些有关终端设备的信息? 要提供什么不同的输出电压?

    非常感谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:
    它不是为特定的处理器/ASIC 供电、而是为完整的嵌入式系统供电(USB 电压轨的输出为5V、MCU + USB 集线器的输出为3.3V、USB 集线器的输出为1.1)。

    Br、

    A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    感谢您的反馈。 我收到了 Anthony 关于这个案例的电子邮件。 让我们通过电子邮件进行讨论。 我将首先关闭该主题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚