This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:充电电流超过通过 ICHG 引脚的设定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205166/bq25306-the-charge-current-exceeds-the-set-value-through-the-ichg-pin

器件型号:BQ25306

您好、TI 团队、

我们将 BQ25306的充电电流设置为1A (2节锂离子电池)、但 当电池电压较低时、实际测量的充电电流可以达到4A、超过了 BQ25306 (3A)支持的最大充电电流。  

原理图如下所示:

输入电压为9.5V、电池为2节锂离子电池。 SW 引脚的输出电流波形如下:

1)带负载

2)无负载

您能帮助分析此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于"带负载"、是否意味着电池连接到 BAT 引脚?

    2.对于"无负载",是否意味着 BAT 引脚悬空?

    3.除了连接到 BAT 引脚的电池之外、是否有任何负载?

    4.是否是 SW 引脚电压的示波器波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢。 我们已经找到了这个问题的原因。 测试过程中的高电压导致连接到 BAT 输出的 MOSFET 关断、从而导致该问题。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了! 感谢您的更新!

    此致、