This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:对于高温环境、TI 提供新的 FS 文件、是否想知道所做的修改?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206442/bq27426-for-high-temperature-environments-ti-provides-new-fs-files-want-to-know-what-has-been-modified

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们在高温75度环境下,测试出现SOC跳变,TI上海FAE提供了针对高温环境的Fs文件,我们对比后有如下疑问,需要您的支持:

1、设计 Capacity设置偏小的理由是什么?如果设置与电池容量一致,会有什么现象?

2、CC Offset这个参数变更的原因?为了适配高温环境做的修改吗?

3 μ、文档中罗列了变更点:除了CC offset和Taper Voltage两个参数以外,其它参数都和之前配置差不多。

请问,哪些参数是针对高温环境进行的修改?

4、ECMM_直径2389文件能适用于常温、低温和高温三种场景吗?如果不能适用,需要如何修改、适配?

我们在75摄氏度的高温环境下进行测试、SOC 跳跃、TI 上海 FAE 为高温环境提供了 FS 文件、我们在比较后有以下问题、需要您的支持。

1、设计容量设置较小的原因是什么? 如果设置与电池容量一致、会出现什么现象?

2.改变 CC Offset 参数的原因是什么? 适应高温环境以进行更改?

3.本文档列出了更改点:除了 CC 偏移和 Taper Voltage 之外、所有其他参数都与之前的配置类似。
我想问一下、针对高温环境修改了哪些参数?


4. ECMM_2389文件是否可以应用于正常、低温和高温场景? 如果不是、我需要如何修改和调整它?

e2e.ti.com/.../ChemID_2600_Fs-file_5F00_Comparison-and-Analysis.xlsx

e2e.ti.com/.../fs-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么 TI 上海 FAE 建议更改设计容量。 请通过提供 FS 文件的联系人直接咨询 TI 上海 FAE。

    通常、高温调优更改是私有的(没有特意记录这些更改)调整表、用于控制电量监测计对电池行为进行建模的方式、因此您不会在更改列表中看到这些更改(由于这些更改是隐藏的、因此您不会在 bqStudio 的"Data Memory"窗口中看到它们)。  

    我与 TI 中国合作进行了 ECMM 高温调优。 我注意到的主要问题是、我从 TI 中国获取的.gm.fs 文件显示配置文件使用不正确。 我向 TI 中国内部提供了有关如何在 bq27426中使用这些文件的说明(需要一个我无法在 E2E 上讨论的特定流程)。 请联系 TI 中国获取此程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    配置文件是否引用化学 ID 数据?

    在实践中、我们首先加载化合物 ID 数据、然后在 GOLD 学习后加载 FS 文件。

    在使用之前、它将确定化学 ID = 0x2389。

    在使用期间、它将定期读回、以确认 DataMemory 中的寄存器值。

    所以配置文件中没有配置错误。

    还请帮助您再次确认上一个问题,再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该过程原则上是正确的、但如果任何事情没有正确完成、则将无法正常工作。 我不能在公开的 E2E 上详细讨论这一点。 请直接与当地的 FAE 联系。