This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:降压转换器的串联电容选择

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205057/tps54a20-series-capacitor-selection-of-buck-converter

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家!

我想知道如何选择 降压转换器的串联电容器选项。

在本文档中、它使用 SPEIC 来计算 串联电容器。 但别提降压转换器。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54a20.pdf?ts = 1678501186478&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

谢谢、您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    数据表中明确提及了如何计算串联电容器。
    该计算针对用作降压转换器的 TPS54A20。

    本文刚提到 CT 的能量传输类似于 SEPIC 转换器的操作。
    您可以忽略有关 SEPIC 的额外注释、只需使用公式13/14。

    此致、

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak、

    我是否知道如何得到公式13和16?

    请您向我解释一下、谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    考虑到时间/Fsw 的变化和电容器的电容、公式13是电容器两端电压的基本变化。   重新排列后的公式、以提供串联电容器 CT 的设计公式、如公式14所示。  

    公式16  由公式15驱动、  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。