This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197858/lm5066i-faults

器件型号:LM5066I

我们会看到 LM5066I 的输出关闭、并且生成的诊断字为0x0882。 从数据表中的表44中、我将其解读为 CML_FAULT。 下次发生时、我将尝试读取 CML_STATUS 寄存器、但目前我不知道该信息。 我的问题是、什么通常会导致 CML 故障? CML 故障是否会导致输出关闭? 数据表中关于 CML 故障的信息很少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    感谢您联系我们。  

    只有 CML 错误不会关闭器件。  

    请阅读所有这些寄存器、了解哪个故障导致器件关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想知道是否有一个其他故障关闭了输出、然后 CML 故障发生、并覆盖了原始故障代码。

    一组故障保持在诊断字寄存器中多长时间后才会被另一组故障覆盖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    除非发送 CLEAR_FAULTS 命令、否则不会清除所有状态寄存器中的数据。  

    READ_DIAGNOSTIC _WORD PMBus 命令在单个读取操作中报告所有 LM5066I 故障和警告。 对 SMBA\信号置位的标准响应向各种状态寄存器发出多个读取请求、可以替换为对 DIAGNOSTY_WORD 寄存器的单字读取。  在 LM5066I 首次置位 SMBA\时会锁存 READ_DIAGNOSTIC _WORD。 使用 CLEAR_FAULTS 命令重新启用该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提到了黑盒寄存器。 LM5066I 实际上是否具有非易失性存储? 从我可以看到的情况来看、它看起来不是。